This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754EVM + AIP006G PC2无法配置96kHz - TAS5754在 PPC3中是否受支持?

Guru**** 2528560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481402/tas5754m-tas5754evm-aip006g-ppc2-fails-to-configure-96khz---is-tas5754-supported-in-ppc3

器件型号:TAS5754M

工具与软件:

硬件设置:μ A

将 TAS5754EVM 评估模块与 AIP006G 一起使用。
通过 PC2 (__LW_AT__PurePath Console 2)控制。
问题描述:μ A

在 PC2中无法将采样率设置为96kHz、出现错误:"配置无效"。
官方文档没有说明 TAS5754与 PC2中的高采样率的兼容性。μ A
尝试的解决方案:μ A

已验证硬件连接和固件版本(未发现问题)。μ A
关键问题):μ A

是否支持通过 PPC3 (__LW_AT__PurePath Console 3)配置 TAS5754?
如果是、是否需要特定的固件版本或配置文件?μ A
PC2在96kHz 时是否存在已知的限制或可能的解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boxuan:

    能否发送错误的屏幕截图? TAS5754EVM 未位于 PPC3中。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ramsey:
    感谢您的答复
    以下是我的调查结果的详细信息:

    1.  48kHz 采样率配置:

    • 音频 I/O 接口: 同轴电缆
    • 立体声 HybridFlow: 无 HybridFlow
    • 单声道 HybridFlow: HybridFlow 4.
    • 状态:
      • 检测到 f_s:32-48kHz
      • 检测到的 MCLK:12.288 MHz
      • 检测到的 SCLK:3.072 MHz
      • 音频数据状态:正常
      • 放大器状态:正常
      • 时钟状态:确定
    控制台以48kHz 的采样率正常运行、所有状态指示器均显示"OK"。

    2.  96kHz 采样率配置:

    • 音频 I/O 接口: 光学
    • 立体声 HybridFlow: 无 HybridFlow
    • 单声道 HybridFlow: HybridFlow 7.
    • 状态:
      • 检测到 f_s:超出有效范围
      • 检测到 MCLK:缺失
      • 检测到 SCLK:缺失
      • 音频数据状态:正常
      • 放大器状态:错误
      • 时钟状态:错误

    错误信息"Swap bit failure on hardware -- please check device"(硬件上的交换位故障--请检查设备)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boxuan:

    在设置流程时、您是否遵循了需要确认的跳线和电阻更改?

    此致、

    Ramsey