请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5754M 工具与软件:
硬件设置:μ A
将 TAS5754EVM 评估模块与 AIP006G 一起使用。
通过 PC2 (__LW_AT__PurePath Console 2)控制。
问题描述:μ A
在 PC2中无法将采样率设置为96kHz、出现错误:"配置无效"。
官方文档没有说明 TAS5754与 PC2中的高采样率的兼容性。μ A
尝试的解决方案:μ A
已验证硬件连接和固件版本(未发现问题)。μ A
关键问题):μ A
是否支持通过 PPC3 (__LW_AT__PurePath Console 3)配置 TAS5754?
如果是、是否需要特定的固件版本或配置文件?μ A
PC2在96kHz 时是否存在已知的限制或可能的解决方法?