工具/软件:
尊敬的专家:
我尝试下载6.40.00.13的 SDK 来在 Git 服务器上测试简单的串行套接字。
但它不会下载。
www.ti.com/.../SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK
请提供最新版本的简单串行套接字的示例或帮助下载旧 SDK。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我尝试下载6.40.00.13的 SDK 来在 Git 服务器上测试简单的串行套接字。
但它不会下载。
www.ti.com/.../SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK
请提供最新版本的简单串行套接字的示例或帮助下载旧 SDK。
谢谢
嗨、Robin、
在此期间、问题已得到解决。
您现在可以通过旧页面访问安装程序: SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com
此致、
Arthur
Arthur、
我尝试在下面访问。
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com
然后、我点击了6.40.00.13链接。
可以看到下面的错误弹出窗口。
谢谢
正如您所说、下载成功、但当我解压缩 zip 文件时、文件路径很长、因此解压缩失败。
我指的是关于 zip 文件的错误。 我认为它可能与此有关: 最大路径长度限制- Win32应用程序| Microsoft Learn
此致、
Arthur
尊敬的 Arthur:
如前所述、这是最大路径长度限制问题。 所以我安装了另一个提取工具并完成了提取。
然后,我下载了下面的 git 服务器示例并导入了这个示例。
https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/ble_examples/tree/simplelink_cc13xx_26xx_sdk-6.40
但是、SDK 6.40.0.13属性不可用、如下所示。
另外、在"资源"->"链接的资源"中、
COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR 未更改为 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_6_40_00_13
我使用 CCS 12.8.1.0005。
我是否还需要降级 CCS 版本才能使用 SDK 6.40.0.13?
谢谢