This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:未下载旧版本的 SDK。

Guru**** 2932950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1506482/cc2651r3sipa-the-old-version-of-sdk-is-not-download

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

尊敬的专家:

我尝试下载6.40.00.13的 SDK 来在 Git 服务器上测试简单的串行套接字。

但它不会下载。  

www.ti.com/.../SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK

请提供最新版本的简单串行套接字的示例或帮助下载旧 SDK。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    这是一个已知问题、我们目前正在努力解决该问题。  

    作为一种变通方法、您仍可按如下方式从 dev.ti.com 下载:


    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    如您所说,下载成功,但当我解压缩 zip 文件时,文件路径很长,因此解压缩失败。

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    在此期间、问题已得到解决。  

    您现在可以通过旧页面访问安装程序: SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    SDK 6.40.00.13未下载。 请再次检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,它确实还没有起来。.

    您能告诉我您遇到的路径错误吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、  

    我尝试在下面访问。  

    SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

    然后、我点击了6.40.00.13链接。

    可以看到下面的错误弹出窗口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您所说、下载成功、但当我解压缩 zip 文件时、文件路径很长、因此解压缩失败。

    我指的是关于 zip 文件的错误。 我认为它可能与此有关: 最大路径长度限制- Win32应用程序| Microsoft Learn

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    如前所述、这是最大路径长度限制问题。 所以我安装了另一个提取工具并完成了提取。

    然后,我下载了下面的 git 服务器示例并导入了这个示例。

    https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/ble_examples/tree/simplelink_cc13xx_26xx_sdk-6.40

    但是、SDK 6.40.0.13属性不可用、如下所示。

    另外、在"资源"->"链接的资源"中、

    COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR 未更改为 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_6_40_00_13

    我使用 CCS 12.8.1.0005。

    我是否还需要降级 CCS 版本才能使用 SDK 6.40.0.13?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    不需要、我认为您必须在 CCS 中刷新产品。 如果您进入"Window"->"Preferences":

    可以点击"Refresh"。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、  

    现在、您可以从 TI.com 再次下载旧的 SDK。

    此致、

    Arthur