Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R53
工具/软件:
您好、David:
Android 简单链接应用扩展广告问题是否得到解决?
谢谢、
Jay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R53
工具/软件:
您好、David:
Android 简单链接应用扩展广告问题是否得到解决?
谢谢、
Jay
您好、Maxence Mathieu、
是的、我们在使用 SimpleLink 移动应用时会遇到相同的问题-不过我们可以在上看到广告 NRF 连接 则它在 SimpleLink 中不可见或无法正常工作。
David 还确认他在 Android 设备上面临同样的问题。
该问题已解决了一段时间、我们迫切需要您的帮助、因为我们即将推出一个重要的产品演示。
感谢您对这一问题的及时关注。
此致、
Jay
不用担心 Maxence Mathieu。
您好、David:
不同应用 主要和辅助 PHY:1M 、间隔为 9000ms 。
请找到随附的工程十六进制文件 LP-EM-CC2340R53 。
此致、
Jay
嗨、大卫、
我无法使用 iOS 15手机(TI 应用程序或 NRF 应用程序)查看外部 Adv 数据包。
几个月前、我们在 iOS 上对此进行了测试、并且它运行正常、正如您在讨论[此处– 链接]中所确认的那样。
现在、请尝试使用再次进行检查 Android 设备上的 NRF Connect 应用程序 —您应该能够看到 扩展广播包 皮秒。
我想知道为什么这个相对简单的问题需要花费这么多的时间、比如应用程序开发团队要解决超过8个月的问题?