This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:中央+外设应用中的 BLE 扩展广播问题

Guru**** 2580515 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1511552/cc2340r5-issue-with-ble-extended-advertising-in-central-peripheral-application

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好、David:

Android  简单链接应用扩展广告问题是否得到解决?

谢谢、
Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到有关这种情况的任何当前打开的票、David 目前几天不可用、因此我无法知道 SimpleLink 移动应用程序的所有者必须对这种情况说些什么。

    您是否仍然遇到无法扫描扩展广告的问题?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxence Mathieu、

    是的、我们在使用 SimpleLink 移动应用时会遇到相同的问题-不过我们可以在上看到广告 NRF 连接 则它在 SimpleLink 中不可见或无法正常工作。

    David 还确认他在 Android 设备上面临同样的问题。

    该问题已解决了一段时间、我们迫切需要您的帮助、因为我们即将推出一个重要的产品演示。

    感谢您对这一问题的及时关注。

    此致、
    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我没有关于此事的更多信息、但明天我应该能够给您一个更新。
    很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Maxence Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、由于我们无法控制的问题、我明天只能给您一个更新。
    很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的联系。

    我们最近发布了一个新的应用版本。 让我用最新和 Android 手机进行测试。

    我可以询问您使用的 PHY 是什么以及 Adv 间隔是什么?

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    不同应用 主要和辅助 PHY:1M 、间隔为 9000ms

    请找到随附的工程十六进制文件 LP-EM-CC2340R53

    此致、
    Jay

     e2e.ti.com/.../4048.WT_5F00_03.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David 和 Maxence Mathieu、

    您对此案例有任何更新吗? 我们正在等待您的答复、请您在方便时尽早告知我。

    此致、
    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对延迟深表歉意。 我无法通过 iOS 15手机(TI 应用程序或 NRF 应用程序)看到外部高级数据包。

    我们已将此问题提交给应用开发团队、我会尽快回来。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、


    我无法使用 iOS 15手机(TI 应用程序或 NRF 应用程序)查看外部 Adv 数据包。

    几个月前、我们在 iOS 上对此进行了测试、并且它运行正常、正如您在讨论[此处– 链接]中所确认的那样。

    现在、请尝试使用再次进行检查 Android 设备上的 NRF Connect 应用程序 —您应该能够看到 扩展广播包 皮秒。

    我想知道为什么这个相对简单的问题需要花费这么多的时间、比如应用程序开发团队要解决超过8个月的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是否有任何更新?