This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何控制绑定过程?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1507314/cc2745r10-q1-how-can-i-control-the-bonding-process

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI

目前、我已在 syscfg 中启用绑定功能、因此首次建立蓝牙连接后、设备将自动执行绑定过程。 但是、在建立 L2CAP 后、我现在需要添加我们自己的安全身份验证功能。 只有在身份验证成功后才允许绑定。 您能告诉我如何截取绑定过程并在我完成身份验证后手动启动它吗?

此致!

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此设置也在 syscfg 中控制。 In  债券经理  在 SysConfig 中、您应该会看到以下设置:

    通过更改此设置、您应该能够控制器件是等待安全请求、还是发起安全请求。 如果您将其设置为等待安全请求、则可以在代码中手动启动它。

    希望这能有所帮助!

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima

    对不起,我可能没有明确表达自己。 对于 CC2745、我将其配置为发起配对请求。 因此、首次连接蓝牙后、系统将自动启动配对和绑定。 我是否可以选择启动配对请求、但在建立蓝牙连接后系统不会自动执行绑定、而是手动控制以触发绑定? 如果可能、如何使其不启动绑定、以及哪个 API 可用于绑定操作?

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉这里发生了巨大的延误;我没有收到您回复的通知。  

    为了完成所需的操作、您需要删除 GAPBondMgr、并通过调用相应的 GAP API 自行管理它。 我不推荐这家酒店

    GAP_Authenticate  将启动配对。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___g_a_p.html#ga21cd72be1c8feccc658a7b0fec167a5

    GAP_Bond  将创建绑定。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___g_a_p.html#gaf5996bcaf8dc6cda6263d338995eac78

    认识到如果使用 GAPBondMgr、则不应使用这些 API。

    什么是用例?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nima

    我们已在蓝牙连接过程中添加了身份验证功能。 只有在蓝牙连接后成功进行身份验证后才能执行绑定。 因此、我需要控制接合 过程。 我将尝试使用这些 API 进行控制。

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nima

    手动呼叫时  GAP_Authenticate  和  GAP_Bond 、应如何填写所需的参数? 有什么例子吗?

    此致!

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于我们的示例依赖于使用 GAPBondMgr、因此没有直接调用这些函数的示例。 需要根据蓝牙核心规范填写所需的参数。 具体而言、您可以在第3卷中找到有关这些参数的更多信息。 H 部分 安全经理。  我先从  "低功耗蓝牙中的第2.4节安全"开始。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 我将回顾相关材料。