This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:-R 与32k768的 C LOAD 间的关系

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1522044/cc2642r-q1--r-vs-c-load-of-32k768

器件型号:CC2642R-Q1

工具/软件:

您好!  

在应用手册 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选型(修订版 L)中

R 与 C load 之间 的关系为倒数平方、如公式(7)所示。  

但客户询问了晶体供应商、他们显示如下曲线。 也许公式7与曲线的一部分相一致、忽略其他一些系数。  

您能分享的内容超过这个方程的曲线吗? TI 的截止频率是多少?

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体供应商-R 与 C LOAD 共享的信息如上图所示、还提到了负反馈放大器电路将具有一个截止区域和一个放大区域。 添加一个问题:与 CC2642负反馈放大器电路的截止面积和放大面积对应的 C LOAD 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经将它分配给了一位专家、他们明天应该回来联系您。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的国庆:

    因此不具有放大器的截止点值。 只要您使用数据表内的晶体、就不应到达该点。  为了尽可能地为您提供帮助、请提供 有关这个问题背景的更多详细信息。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景:当32.768K 晶体的 C LOAD 与12PF 匹配时,所有 PCBA 都会开始振动。 当32.768K 晶体的 C LOAD 与8pF 匹配时、某些 PCBA 的32.768K 无法开始振动。 当 C load 与8pF 匹配时、为什么某些 PCBA 的32.768K 不能开始振动?根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 国庆:

    数据表指出最小负载电容为6 pF。 这是指包括寄生效应在内的总负载电容。 电路板上的总负载电容可能小于6 pF。 总电容的计算公式为(C1 x XC2)/(C1 + C2)+ Cparasitic、其中 C1和 C2是两个晶体负载电容器。  

    为什么要尝试使用不同的负载电容器进行测试? 您应使用失调电压最小的负载电容。   有关如何调优32kHz 晶体的信息、请参阅 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项中的第6.3节。

    您还能分享一下您正在使用的晶体吗? 晶体预期的负载电容是多少?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遇到了三个问题。

    1、在 PV 实验中、有4种情况 CC2642报告了 CLK 丢失故障。 观察到一个48M 晶体停止振荡。 附件是晶体制造商提供的 FA 分析报告。  e2e.ti.com/.../SEAM3225-48M10PF_2D00_A120_0D4E6F8206529067A5624A54_25.4.22.xls

    2、A 样本、32.768K 晶体振荡器的匹配电容器为8.2pf。   C sample、8.2pf  电容器  不能使32.768K 振荡器启动、μ s 在使用12pf 时、晶体可以开始振荡。   附件是  晶体数据表并 匹配报告 e2e.ti.com/.../TROQ_2D00_ARNE32768023_2D00_2X.pdfe2e.ti.com/.../TXC_2D00_AH03200011.pdfe2e.ti.com/.../Match-report_2D00_AH03200011_2D00_A202501158.pdf

    3、CC2642引脚和 PCB 之间的寄生电容值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一次答复未完成。 请参阅这一个。

    1、在 PV 实验中、有4种情况 CC2642报告了 CLK 丢失故障。 观察到一个48M 晶体停止振荡。 附件是晶体制造商提供的 FA 分析报告。  SEAM3225 48M10PF- A120不良分析报告25.4 22.xls  e2e.ti.com/.../_475754807A664C88BF7EEF8D7F674B6DD58BA5624A545F00_TROQ-_2D00_-25.1.10.pdfe2e.ti.com/.../ARL48000357_2D00_2X.pdfe2e.ti.com/.../ARNE32768023_2D00_2X.pdf

    2、A 样本、32.768K 晶体振荡器的匹配电容器为8.2pf。   C sample、8.2pf   电容器  不能使32.768K 振荡器启动、μ s 在使用12pf 时、晶体可以开始振荡。   附件是  晶体数据表并 匹配报告 e2e.ti.com/.../0741.Match-report_2D00_AH03200011_2D00_A202501158.pdfe2e.ti.com/.../3465.TXC_2D00_AH03200011.pdf

    3、  CC2642引脚和 PCB 之间寄生电容的估算值是多少?   

    4、如果 HCI_EXT_SetSCACmd (500)、将睡眠时钟容差设置为40ppm、高温条件下的显著频率偏差是否会导致 CLK 丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhegan:

    晶体布线的寄生电容取决于设计。 通过使布线更长、 寄生电容会增加。 您是否尝试过将 LF 时钟路由到 GPIO 并测量频率是多少? 您能否输出 LF 时钟并使用频率计数器测量频率? 然后、增大和减小负载电容、直到您恰好或非常接近32.768kHz? 否则、您可以找出总负载电容和杂散电容。

    使用 HCI_EXT_SetSCACmd (500)不会影响 CLK 丢失。 仅当 IC 无法检测到时钟信号时才会发生时钟丢失。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 与32K 晶体匹配的负载电容太小、晶体的哪个参数会受到影响、这会导致什么不良后果?

    如果与32K 晶体匹配的负载电容太小、芯片是否会报告时钟丢失错误?