This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:如何修改硬件设计以满足"下降电源电压压摆率<1mV/us"?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1615278/cc2340r5-q1-how-to-modify-the-hw-design-to-meet-falling-supply-voltage-slew-rate-1mv-us

器件型号: CC2340R5-Q1

在 CC2340R5-Q1 数据表中、“下降电源电压压摆率“应< 1mV/us

image.png

设计该电路的原理图 其中红色矩形为无 10uF 和肖特基二极管 原始设计。
在原始设计中、我们发现电源电压下降压摆率为 7.59mV/us。
整个系统是摩托车上使用 12V 电池供电、有 12V 至 3.3V 降压电压。 多个系统的 3.3V 输出、其中一个系统是 CC2340R5-Q1。 我们测试的是关闭 12V 电池并得到这个 7.59mV/us 数字。

为满足 1mV/us 规格、 我们在红色矩形中添加 10uF 和肖特基二极管 正常温度下的下降电源电压压摆率变为 0.09mV/us。

我们有以下问题:

  1. 如果电源电压下降压摆率> 1mV/us、会发生什么情况?
  2. 您是否对我们的硬件修改感到担忧?
  3. 如果存在问题、为了满足 1mV/us 规格、建议进行何种硬件修改?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    我已将 TT 分配给一位专家。 他们很快就会回复您。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    1.如果压摆率超过最大建议 1mV/us、直流/直流引脚上的电感器可能会产生超过器件额定最大值的瞬态或反电动势、这可能会导致器件退化和潜在损坏。

    2.我不担心你的建议修改,但我们建议将 10 μ F 电容器放置在靠近引脚 25 的位置。 现有的 100nF 电容器应尽可能靠近引脚 25 放置、10uF 电容器放置在 100nF 电容器旁边。 这与我在下面展示的参考设计相匹配。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我仔细检查一下:将肖特基二极管放置在 10µF 电容器和 100nF 电容器之间是否可行?  将 10µF 电容器放置在 100nF 电容器旁边、这样是否可以满足您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tinghan、

    最好将肖特基二极管放置在 10uF 和 100nF 电容器之前。 这样就可以将 10uF 电容器放置在尽可能靠近 100nF 电容器和引脚 25 的位置。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    将肖特基二极管 µs 在 10µF 和 100nF 电容器之前、会产生非常慢的电源电压下降压摆率、约为 0.0054mV/μ s。 这会引起其他副作用吗?

    根据我们的产品系统规格、所有电源应在 200ms 内降至 100mV 以下;本设计已经超出了这一标准。

    您是否建议在 10µF 电容器和 100nF 电容器之间放置肖特基二极管?

    将 10uF 电容器放置在尽可能靠近 100nF 电容器和引脚 25 的位置是否仍然更重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tinghan、

    较慢的电源电压压摆率不应对 CC 器件产生负面影响。

    您是否可以从设计中移除肖特基二极管并了解由此产生的压摆率? 我们不要求在我们器件的 VDDS 电源线 中包含肖特基二极管、我们通常不会在其他客户的设计中包含肖特基二极管。  

    将 10uF 电容器和 100nF 电容器尽可能靠近引脚 25、这对于 CC 器件正常运行并满足数据表中详细说明的规格至关重要。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andrew、  

    µs 肖特基二极管后的压摆率为 7.59mV/μ s、远 µs 数据表中的 1mV/μ s 规格。

    µs 您的陈述“如果压摆率超过最大建议值 1mV/μ s、直流/直流引脚上的电感器可能会产生瞬变或反电动势、从而可能超过器件的额定最大值、从而导致器件性能下降和潜在损坏“、并且需要使 10µF 和 100nF 电容器尽可能靠近引脚 25、因此最好的解决方案是 10µF 和 100nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tinghan、

    我刚刚在我们的参考设计中测量了压摆率、该设计在引脚 25 附近仅配备了 10uF 和 100nF 电容器、而我测量的是 0.279mV/us 的下降电源压摆率。 我使用台式电源向电路板施加 3.3V 电压、并测量 10uF 电容器以及电路板配备的 3.3V 接头引脚上的电压、我测量类似的压摆率。 能否提供有关如何测量压摆率以及 CC 器件的电源是什么的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    整个系统是摩托车上的 12V 电池电源、有一个 12V 至 3.3V 降压转换器和一个负载开关。 多个系统的 3.3V 输出、其中一个系统是 CC2340R5-Q1。  

    由于其他负载、电源在 3.3V 电压下放电过快。 因此、我想在 CC2340R5-Q1 的 VDDS 上放置一个肖特基二极管来隔离其他负载。

    下图显示了针对原始设计测得的压摆率;黄色波形表示 VDDS。   压摆率= 7.59mV/us

    下图显示了放置肖特基二极管时测得的压摆率 I;黄色波形表示 VDDS。

      压摆率= 0.0054mV/us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tinghan、

    为什么第二个图像中的 VDDR 和 RST 是低电平?

    根据您提供的信息、保持肖特基二极管位于 10uF 和 100nF 电容器之前是一种可以降低压摆率的解决方案、以避免违反我们的数据表规格。 如果仍不能满足您需要在 200ms 内低于 100mV 的所有电压的关断要求、您可以在 VDDS 线路上添加大容量电容器、而不是使用肖特基二极管、并根据我们的数据表要求和 200ms 要求调整相应的值。   

    此致、

    Andrew