Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNHHXL-CC1352P “线程”中讨论的其它部件:CC1352P
您好,
我对 CC1352P 芯片的最佳负载阻抗有疑问。 我正在阅读本应用手册 SWRA640F,在第9章中,它列出了各种芯片的最佳负载阻抗,并指出,对于2.4GHz PA 路径的2440MHz 基础,CC1352P 的最佳负载阻抗为26+J25 Ω。

据我了解,芯片的负载阻抗是从芯片上看到的阻抗,所以我在 Launchpad CC1352P-2上做了一个实验。 我取下了芯片,进行了以下设置的测量。

我从 VNA 看到的阻抗与应用程序注释中所述的数据不同。
我想知道我的测量方法是否正确。 请给出建议。 谢谢。
此致,
埃文