This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-CC1352P:最佳负载阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1086296/launchxl-cc1352p-optimum-load-impedance

部件号:LAUNHHXL-CC1352P
“线程”中讨论的其它部件:CC1352P

您好,

我对 CC1352P 芯片的最佳负载阻抗有疑问。 我正在阅读本应用手册 SWRA640F,在第9章中,它列出了各种芯片的最佳负载阻抗,并指出,对于2.4GHz PA 路径的2440MHz 基础,CC1352P 的最佳负载阻抗为26+J25 Ω。

据我了解,芯片的负载阻抗是从芯片上看到的阻抗,所以我在 Launchpad CC1352P-2上做了一个实验。 我取下了芯片,进行了以下设置的测量。

我从 VNA 看到的阻抗与应用程序注释中所述的数据不同。

我想知道我的测量方法是否正确。 请给出建议。 谢谢。

此致,

埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要两根连接到 RF_P 和 RF_N 的半刚性电缆,这些电缆在 VNA 中作为差分对组合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SWRA640中没有明确说明,则所有目标负载阻抗都是差分负载阻抗。