This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CC2650 - CAN't运行示例项目(Simple BLE外设或Simple Eddystone Beacon)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580123/ccs-cc2650---can-t-run-example-project-simple-ble-peripherals-or-simple-eddystone-beacon

主题中讨论的其他部件:CC2650LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试让简单的Eddystone示例与2650 Launchpad配合使用。 我可以成功构建堆栈和应用程序,而不会出现错误。 接下来,我使用TI闪存编程器2 (多模式)在Launchpad上刷新两个.hex文件。 我看起来它会将十六进制文件闪存至设备(例如,如果我更改了主板中的LED初始配置。c文件,LED会亮起),但它不会广播任何内容。 我不知道从这里到哪里去。 如果我尝试调试应用程序,控制台只会输出  

Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。

Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。

就是这样。 有人能在这里向我指出正确的方向吗? 我正在使用TIRTOS SDK. 01.08 和BLE 2.20 2.02 .01.18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在CCS中使用TI ARM编译器5.2 v.6来构建示例项目,以及是否构建应用程序和堆栈部件并将其下载到CC2650中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据CCS,我正在使用TI 16.9 v.1 LTS作为编译器(我正在MAC上运行CCS)。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用TI ARM编译器5.2 v.6来构建BLE示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我确实有同样的问题。 在调试模式下,它显示main.c文件中存在硬件断点错误。 您能否分享一下您是如何让它发挥作用的? 这会很有帮助。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用TI ARM编译器v 5.2 6构建BLE示例,则应该可以使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误是没有使用TI ARM编译器v. MAC.x (对我来说:5.2 上的5.2 Tm9工作正常)。 您可能想要发布错误消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    错误如下所示。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果按下CCS上的“Resume (F8)”(恢复(F8))按钮,它是否前进?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    它确实会移动,但eddystone信标检测器Android应用程序或estimote Android应用程序无法将其检测为信标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它向前推进,就意味着没有问题。 我使用来自氟虫实验室的"iBeacon & Eddystone扫描仪"来扫描在我的LAUNCXL-CC2650上运行的简单Eddystone示例,它工作正常。 我建议您在andriod系统上试用此应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是。 我从一开始就一直在使用该应用程序,它没有检测到启动板作为信号灯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在LAUNCXL-CC2650上使用附带的十六进制文件,它是否有效?

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_eddystone_5F00_cc2650lp.zip