请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:CC2650, LAUNCHXL-CC2650工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试让简单的Eddystone示例与2650 Launchpad配合使用。 我可以成功构建堆栈和应用程序,而不会出现错误。 接下来,我使用TI闪存编程器2 (多模式)在Launchpad上刷新两个.hex文件。 我看起来它会将十六进制文件闪存至设备(例如,如果我更改了主板中的LED初始配置。c文件,LED会亮起),但它不会广播任何内容。 我不知道从这里到哪里去。 如果我尝试调试应用程序,控制台只会输出
Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。
就是这样。 有人能在这里向我指出正确的方向吗? 我正在使用TIRTOS SDK. 01.08 和BLE 2.20 2.02 .01.18