请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI-RTOS
大家好、TI 论坛、
我们在定制电路板上使用 CC2650MODA、并测量待机模式下的功耗。 我们注意到每522ms 出现2.98mA 的尖峰。 文章底部简要介绍了我们如何测量这些值。
我的问题如下:
1) 这是我读过的再充电电流、还是频率/电流过高? 如果不是、它在 CC2650待机模式下还能处于什么状态?
2) 我该怎么做才能进一步降低 cc2650在待机模式下消耗的能量(峰值电流、曲线形式或频率)? 可能可以接受较长唤醒时间等潜在缺点
3) 为了实现这一点、我应该研究 tirtos 的哪些结构/模块以及底层架构?
4) 从"香草"cc2650到 moda 之间是否有任何差异、从电源管理的角度来看会产生什么后果?
我们使用了电流传感器、将测量 电压转换为电流的公式为:(V/ 6.2kOhm)/0.1 Ohm
非常感谢
此致
Marc Typke