This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:CC2650MODA 待机电流-优化和理解问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576622/rtos-cc2650moda-cc2650moda-standby-current---optimization--and-comprehension-questions

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好、TI 论坛、

我们在定制电路板上使用 CC2650MODA、并测量待机模式下的功耗。 我们注意到每522ms 出现2.98mA 的尖峰。 文章底部简要介绍了我们如何测量这些值。

我的问题如下:

1) 这是我读过的再充电电流、还是频率/电流过高? 如果不是、它在 CC2650待机模式下还能处于什么状态?

2) 我该怎么做才能进一步降低 cc2650在待机模式下消耗的能量(峰值电流、曲线形式或频率)? 可能可以接受较长唤醒时间等潜在缺点

3) 为了实现这一点、我应该研究 tirtos 的哪些结构/模块以及底层架构?

4) 从"香草"cc2650到 moda 之间是否有任何差异、从电源管理的角度来看会产生什么后果?

我们使用了电流传感器、将测量 电压转换为电流的公式为:(V/ 6.2kOhm)/0.1 Ohm

 

非常感谢

此致

Marc Typke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、
    这似乎是合理的。 请阅读以下应用手册中的第5.3.2节"待机":测量低功耗蓝牙功耗:
    www.ti.com/.../swra478
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    CC2650MODA 只是一款 CC2650 5x5 QFN 器件和所需的无源器件。 Moda 无需在功耗方面进行特殊考虑。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我正在寻找的正是那个文档!