This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:RX 阻塞测试问题

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602609/cc2540-rx-blocking-test-issues

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2640

您好!

UL 当前正在对 CC2540 SoC 运行接收器阻塞测试。 他们遇到了 EUT 未接收(或显示已接收)来自其 Rhode 和 Schwarz 调用框的任何数据包的问题。 他们遵循 TI 在 SWRA536–2016年2月报告中提供的说明。

本报告中提供的访问地址"0x71764129"是否适用于 CC2540、或者是否必须使用其他地址?

此外、此测试是否需要使用 TI 的专有波形? UL 正在使用具有测试标准波形的 Rhode 和 Schwarz 调用框。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    R&S 测试仪发送的数据包可能不是 SmartRF Studio 软件所期望的、这就是您没有收到任何数据的原因。 我建议在常规信号发生器上使用随附的波形文件。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。 您所说的 UL 应该使用哪些波形文件?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些文件从应用手册的第一页链接到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在看到它们。 谢谢! 如果这不起作用、我会告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    UL 似乎没有生成波形文件所需的特定设备和软件。 如果可能、他们希望知道如何在设备上加载该波形。 是否有其他方法可以将这些波形发送到 EUT?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    是的、这是可能的。 关键点是按照应用手册中的说明正确构建数据包、以便 SmartRF Studio 接收数据包。

    也可以使用另一个 CC2640作为由 SmartRF Studio 控制的"发生器"。 然而、在这种情况下、确保发生器器件和 DUT 之间的适当隔离非常重要、以避免射频功率从一个板漏电到另一个板上经过衰减器。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    SWRA536应用手册中包含的波形将访问地址硬编码为0x71764129 (TESTMODE 访问地址)。 这就是您需要在 SmartRF Studio 中使用相同地址的原因。

    UL 使用哪些 R&S 设备? 我们需要确定此设备在传输数据包时使用的访问地址。
    您是否曾尝试在 SmartRF Studio 中使用广播包的标准访问地址0x8e89bed6?

    此致、
    Reidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reidar、

    我已向 UL 索取有关他们正在使用的设备的信息。 他们尝试了标准访问地址、但它不起作用。 会让您随时了解最新信息。 同时,你有没有其他建议呢?

    谢谢!

    Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reidar、

    只需从 UL 获得您想要的信息。 他们使用的呼叫框是 R&S CMW500。 您是否拥有此设备的正确访问地址?

    谢谢、
    Yannick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    它们是否没有可用的标准信号发生器?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    我刚刚验证了在使用 Rohde&Schwarz 的 CBT 蓝牙测试仪时、能够在 SmartRF Studio 中接收访问地址为0x71764129的软件包。 我也检查了 CMW270测试仪上的默认配置、并验证它也使用了访问地址0x71764129。

    您能否向 UL 确认测试数据包同步字已正确设置(请参阅下面 CMW270的屏幕截图)?

    此致、

    Reidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、测试数据包同步字已正确设置、但仍然无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    这很奇怪、因为我们已经验证 CC2540EM 可以使用 SmartRF Studio 接收同步字设置为0x71764129的 BLE 软件包。

    问题:
    我假设您在测试时使用定制 CC2540硬件。 您是否有 CC2540EM 可供您尝试使用的测试?
    2.如果您使用自定义硬件通过 SmartRF Studio 而不是 CMW500发送软件包、您是否能够接收软件包?
    3. UL 如何使用 CMW500生成 BLE 封装? 上传 ARB 波形(WV 文件)?
    4. UL 是否使用 R&S CMWrun 进行测试?

    此致、
    Reidar