主题中讨论的其他器件: CC2640
您好!
UL 当前正在对 CC2540 SoC 运行接收器阻塞测试。 他们遇到了 EUT 未接收(或显示已接收)来自其 Rhode 和 Schwarz 调用框的任何数据包的问题。 他们遵循 TI 在 SWRA536–2016年2月报告中提供的说明。
本报告中提供的访问地址"0x71764129"是否适用于 CC2540、或者是否必须使用其他地址?
此外、此测试是否需要使用 TI 的专有波形? UL 正在使用具有测试标准波形的 Rhode 和 Schwarz 调用框。
谢谢、