This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-4XS-RD:IAR Embedded Workbench 7.70

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590501/cc2650em-4xs-rd-iar-embedded-workbench-7-70

器件型号:CC2650EM-4XS-RD
主题中讨论的其他器件:CC2650SEGGER

您好!

我有一个用于无线部分的带有 CC2650的定制板。 我的开发环境是来自 CC2650 SMART RF06 EVB 的 IAR 7.70和 XDS 100V3调试器。 我使用 cJTAG 和自定义自举、通过20引脚 ARM 连接器实现 VDD_SENSE、TCLK、TMS 和 GND。 大多数情况下、我会得到下面提到的误差之一。 关于这种情况发生的原因的任何想法。 我可以使用 SmartRF 闪存编程器进行闪存、并尝试使用 CCS 排除硬件问题。 假设调试器和目标平台正常、IAR 中是否有任何需要调整的设置?3.3V 在 JTAG 的 VTREF 线路上可用、XDS 调试器也正常工作。

有时、我会收到一个错误消息、指出用于写入返回错误/错误状态的 FTDI 驱动程序之一。 是否有需要修改的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否已将 IAR 配置为使用2引脚 cJTAG? 这在 Project > Options > Debugger > TI XDS 下完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、也尝试过 cjtag、4 wiire 和 jlink
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、annamol Alex、

    您可以尝试降低 JTAG 速度。 并在常规选项中检查您的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我已经尝试了以下操作、我的假设是电路板中 CC2650的4线制 JTAG 模式有问题。 如果我错了、请纠正我的问题。

    我的设置有一个5x2接头、此接头具有 JTAG_TMS、TCK、TDI、TDO、CC_RESET、VDD 和 GND。 使用的调试器包括 Segger Jlink、来自 Smart RF06EVB 的 TI XDS 100v3 USB 和 IDE 是 IAR。  为了确认硬件和调试器是否正常工作、我使用的是带 XDS 的 Smart RF 闪存编程器。

    到目前为止已完成的步骤

    • 带 XDS 调试器的2线 CJTAG 模式
      • 在 IAR 中、在 TI XDS 下、我选择了2线 CJTAG
      • 在这种模式下、有时会下载代码、有时我会收到错误、引导加载程序1后无法停止
      • 如果我遇到此错误、我打开 Smart RF 闪存编程器、并尝试使用 cJTAG 从那里转储堆栈代码、这种方法通常起作用
      • 然后、如果我返回 IAR 和闪存、代码会转储
    • 带有 XDS 调试器的4线 CJTAG 模式
      • 在 IAR 中的 TI XDS 下、我选择4线 JTAG
      • 在此模式下、代码永远不会转储到 IAR 中
      • 为了验证4线制 JTAG 是否在 Smart RF 闪存编程器中工作,我从“工具”->“设置”->“使用2引脚 cJTAG”中取消选中了2线制 CJTAG。 这也失败了
    • 使用 Segger Jlink、
      • 将调试更改为 Jlink/J 跟踪
      • 此模式使用4线制 JTAG、在 IAR 中不起作用。

      有什么关于为什么"引导加载程序1出现后无法停止"的想法? 请告诉我。 我甚至尝试在4线制模式下将复位线路拉至接地。

      为了使 JTAG 以稳定的方式工作、需要执行的任何特定操作都将有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的硬件工作正常、因为它在智能射频闪存编程器中被检测到(已按照硬件故障排除指南中提到的步骤操作)、我可以从智能射频和 IAR 转储代码。 但我的问题是 设置不稳定。 如果有人能够澄清以下几点、那将会是很好的

    • Smart RF 闪存编程器使用 cJTAG、在哪里可以找到调试器设置?
    • 在 IAR 中、我尝试将 JTAG 速度从默认值更改为较低的值、它给我一个错误消息、说 JTAG 时钟死(也尝试过自适应模式、运气不佳)
    • 在 IAR 中、我还尝试将 CPU 时钟速度从默认的72.0MHz 降低到48.0MHZ、没有改变。

    调试时的不稳定是因为 IAR 中的设置不正确或硬件有问题。 我担心的是、它在 Smart RF 闪存编程器中被检测到、在 IAR 中转储代码时失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用长 JTAG 电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、annamol Alex

    CC2650 Smart RF06 EVB

    [引用用户="annamol Alex ]

    • Smart RF 闪存编程器使用 cJTAG、在哪里可以找到调试器设置?

    [/报价]

    Smart RF 闪存编程器2可以自动检测调试器的类型。   调试器设置取决于您的调试器。  
    您可以在 processors.wiki.ti.com/index.php 上参考

    示例: CC2650 Smart RF06 EVB 是 TI XDS - JTAG - 4引脚

    [引用用户="annamol Alex ]

    • 在 IAR 中、我尝试将 JTAG 速度从默认值更改为较低的值、它给我一个错误消息、说 JTAG 时钟死(也尝试过自适应模式、运气不佳)

    [/报价]
    很难确切地知道。 您可以提供更多详细信息。 您的调试器? 您的器件是定制 PCB 还是开发套件?

    [引用用户="annamol Alex ]

    • 在 IAR 中、我还尝试将 CPU 时钟速度从默认的72.0MHz 降低到48.0MHZ、没有改变。

    [/报价]

    是的。 CPU 不影响下载固件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉不清楚。 我将定制 PCB 与 CC2650 smartRF06EVB 搭配使用、并提供定制搭接(TCK、TMS、VDD 和 GND)。 在智能射频闪存编程器中、我知道它是 cJTAG、但我对 JTAG 速度感兴趣、想知道我是否给出了设置、IAR 中将发生任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、annamol Alex、
    这是我的引脚图

    cJTAG 2引脚:

    GND、TMS、TCK、RST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使我具有相同的设置。 现在、我正在尝试从默认值降低 JTAG 速度、以查看它是否会产生影响。 但到目前为止没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我们看一下您的调试器与 CC2650定制板之间的连接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我已经在 CC2650复位线路上连接了一个100k 电阻器和100nF 电容器、以检查这是否会发生任何变化。 我使用智能 RF06 EVB 作为调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF06和定制 CC2650PCB 之间的 PCB 用途是什么? 如果您在没有该 PCB 的情况下直接在 SmartRF06和定制 CC2650PCB 之间连接调试引脚、它是否更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、annamol Alex、

    您可以放大 TMS、TCK。 这似乎是不正确的。 TCK 是左侧的第6个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有一个编程接头、通过柔性 PCB 从该编程接头取出调试线到该小型调试板。 它有2个 JTAG 接口、一个用于 CC2650、另一个用于 K65。 K65 JTAG 接头工作正常、没有任何问题。 但通过 JTAG 对 CC2650进行编程并不可靠。 很难将导线直接焊接到定制 PCB 上。 将在该模式下尝试更新您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已验证接线是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    毫无疑问、我在 CCS 中尝试了 JTAG 测试连接、并得到了以下报告。 这是否意味着不存在 JTAG 连接问题?

    [开始:德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\htic\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI_One\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。
    库构建日期为"2017年2月13日"。
    库构建时间为'16:06:25'。
    库软件包版本为'6.0.576.0'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    测试尺寸坐标 MHz 标志结果 说明
    ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    1 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
    2. 64 + 01 20 3.000MHz [O]良好值应用显式 tclk

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    在扫描路径测试中:
    测试长度为2048位。
    JTAG IR 长度为14位。
    JTAG DR 长度为3位。

    IR/DR 扫描路径测试使用2个频率。
    IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
    IR/DR 扫描路径测试使用3.000MHz 作为最高频率。
    IR/DR 扫描路径测试使用3.000MHz 作为最终频率。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为14位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为3位。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针_0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已直接从定制 PCB 连接到 CC2650智能 RF06EVB、工作正常。 我只使用 XDS 尝试了2线 CJTAG 模式、尝试了10次、尝试了10次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好知道将调试器引脚直接连接到您的 CC2650定制板是否工作正常。