This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-7ID-RD:复位后、项目零崩溃短时间

Guru**** 2564100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586074/ccs-cc2650em-7id-rd-project-zero-crash-short-time-after-reset

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

Code Composer Studio 版本:7.1.0.00016

TI 编译器 v16.9.1.LTS

BLE SDK 2.2.1.8

我导入 project_zero_app_cc2650em7id 和 project_zero_stack_cc2650。 我没有更改源代码的一行。 我可以不出错地编译这两个文件。 如果我想调试项目、它会运行很短的时间、而不会崩溃。

这就是所有输出。 之后软件崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    我对您的设置有几个问题。

    1.处于此状态时 TI-RTOS 对象视图显示什么内容?
    2.您可以尝试使用 TI ARM 编译器 v5.2.6吗? BLE-Stack v2.2.1不支持16.9LTS 编译器
    3.您能否再次检查以确保您正在刷写 Project Zero Stack 项目以及 Project Zero App 项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RachelP、

    至第3点:

    是的、我已双击以确保闪存两个项目

    至第2点:

    我找到了 TI ARM 编译器 v5.2.9。 我现在使用此编译器(无更改-项目也崩溃)

    到第1点:

    您感兴趣的参数有哪一个? 是否有方法从调试器复制所有信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您发布的屏幕截图、该地址(10000486)正在等待中断。 它不会崩溃。 当您达到中断点时、器件可能处于待机状态、并等待根据 RTC 中断唤醒。

    您还可以从任务详细信息中得知空闲任务正在运行、并且默认情况下、项目中的空闲任务为待机模式。

    您可以加载 ROM 符号以获取更多信息(请查看我们的软件开发人员指南第9.7.4节)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    但是、如果空闲 Taks 处于待机模式或等待通过 RTC 中断唤醒。 为什么软件会停止运行、而不会执行任何其他操作。 将不会出现进一步的串行调试输出或 BLE 操作。 软件启动。 20毫秒后、所有操作停止。 (未设置断点)。

    空闲任务是否由任何用户操作唤醒?

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否无法使用手机连接到 Project Zero? 器件看起来正在广播、然后等待连接以将更多数据输出到 UART。

    您是否可以查看 Simplelink Academy:software-dl.ti.com/.../ble_01_basic.html
    此页面显示了如何调出项目0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    很抱歉、更改编译器后、我没有足够深入地检查软件。 它的工作原理。