主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、、 CC2652R7
您好!
我正在使用 LP-CC2652R7和 energytrace。 何时校准电路板? 是否仅在 USB 连接时使用一次? 我可以执行校准吗?
此致
塞巴斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 LP-CC2652R7和 energytrace。 何时校准电路板? 是否仅在 USB 连接时使用一次? 我可以执行校准吗?
此致
塞巴斯
尊敬的 Sebastian:
开发人员无需进行校准。
调试器生成软件控制的直流/直流脉冲、以便为目标器件供电。 测量这些脉冲后会最终计算电流消耗。
有关更多详细信息、请参阅本文档的第3.1节"能量测量方法": https://www.ti.com/lit/an/slaa603/slaa603.pdf
(虽然这是 MSP430文档、但"EnergyTrace"概念应适用于启用 EnergyTrace 的其他平台。)
谢谢。
托比
根据您测量的时间间隔长度、这个范围是可行的。
对于我自己的测量、我通常会进行下电上电(例如断开/重新连接 USB 电缆)、还会退出/启动 EnergyTrace。
作为彻底检查,您能 确认 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/zigbee/html/energy-trace/energy-trace.html 中的项目 吗?
-您的 EnergyTrace 首选项是否设置为"低电流、更窄范围、更高精度"?

- Launchpad 仅具备 EnergyTrace 所需的跳线
谢谢。
托比
我在 LP_CC2652R7上使用 CCS 12.3试用了这一功能、FW 会进入待机状态1000秒。
EnergyTrace 多次运行后(输入一次、开始运行、获取结果、开始另一次运行...、 退出 EnergyTrace)、每次运行跨接5秒。 该器件通过 USB 直接连接到 笔记本电脑的 USB 端口。 除了 GND、5V、3V3和 XDS110 Power 之外、所有跳线都从 LP 上移除。
从0.0009 mA 到0.0012 mA、平均电流消耗都相对稳定。
因此、可以预期会出现一些差异、但要保持在合理的数据表范围内。
您的器件上正在运行什么固件? 是否可以保证它长时间保持待机状态(相对于 EnergyTrace 中的总测量时间)?
以下是我使用的固件映像:
e2e.ti.com/.../gpiostandby_5F00_LP_5F00_CC2652R7_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.out
您能否尝试此固件以及上述其他设置来查看是否获得相同的结果?
您是否尝试过多次从电路板断开 USB 电缆并将其连接以进行测量
我在单个 EnergyTrace 会话中尝试了该方法(只能打开该工具一次、然后使其保持打开状态)。
我看到的平均功耗与我之前的回复中相同。
另外、重新连接 USB 时、会有一个 LED 指示灯。 该指示灯最初应为稳定的绿色、然后在短时间内切换为红色一段时间后、保持稳定的绿色状态。 在 EnergyTrace 中开始任何测量之前、请确保已完成此序列。
如果我执行一次 USB 连接并运行测量多次,我也得到几乎相同的结果。
这适用于我的 FW 吗?
连接 USB 后,LED 指示灯在几秒钟后呈绿色。 没有切换红色... 我在这里有两个具有相同行为的板。
此处的红色切换选项应该表示主机(例如运行 CCS/EnergyTrace 的 PC)正在检测到电路板。 也许在你这边,它在你的 机器上发生得足够快,红色的 LED 切换是不可能的。
在任何情况下、您似乎都可以将 FW 加载到电路板并运行 EnergyTrace、因此这一点可能是不相关的。