This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:Energytrace

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LP-CC2652R7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254507/lp-cc2652r7-energytrace

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、、 CC2652R7

您好!

我正在使用 LP-CC2652R7和 energytrace。 何时校准电路板? 是否仅在 USB 连接时使用一次? 我可以执行校准吗?

此致
塞巴斯

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    开发人员无需进行校准。

    调试器生成软件控制的直流/直流脉冲、以便为目标器件供电。 测量这些脉冲后会最终计算电流消耗。

    有关更多详细信息、请参阅本文档的第3.1节"能量测量方法": https://www.ti.com/lit/an/slaa603/slaa603.pdf
    (
    虽然这是 MSP430文档、但"EnergyTrace"概念应适用于启用 EnergyTrace 的其他平台。)

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提出这个问题、因为我有两个 LaunchPad、想要测量 uA 范围内的电流。 如果我进行一些测量、我会看到在两个电路板上、结果介于1.5uA 至2.5uA 之间。 这种宽范围是否正常? 也会在我测量大约4uA 时发生。 如果我断开并再次连接电路板、我再次看到正常结果。 这也是正常吗?

    因此、我询问是否可以触发校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您测量的时间间隔长度、这个范围是可行的。

    对于我自己的测量、我通常会进行下电上电(例如断开/重新连接 USB 电缆)、还会退出/启动 EnergyTrace。

    作为彻底检查,您能 确认 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/zigbee/html/energy-trace/energy-trace.html 中的项目 吗?

    -您的 EnergyTrace 首选项是否设置为"低电流、更窄范围、更高精度"?

    - Launchpad 仅具备 EnergyTrace 所需的跳线

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用"--range=lo"尝试过它,但它不会改变或改善结果。 如果我断开并再次连接 USB、结果将会发生变化。 如果我重复此操作并进行测量、我将获得从1uA 到2uA 的结果... 有时3uA、6uA…… 似乎有一些东西与连接... 您还能看到这个吗? 在我看来、这不是很可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 LP_CC2652R7上使用 CCS 12.3试用了这一功能、FW 会进入待机状态1000秒。

    EnergyTrace 多次运行后(输入一次、开始运行、获取结果、开始另一次运行...、 退出 EnergyTrace)、每次运行跨接5秒。 该器件通过 USB 直接连接到 笔记本电脑的 USB 端口。 除了 GND、5V、3V3和 XDS110 Power 之外、所有跳线都从 LP 上移除。

    从0.0009 mA 到0.0012 mA、平均电流消耗都相对稳定。
    因此、可以预期会出现一些差异、但要保持在合理的数据表范围内。

    您的器件上正在运行什么固件? 是否可以保证它长时间保持待机状态(相对于 EnergyTrace 中的总测量时间)?

    以下是我使用的固件映像:
    e2e.ti.com/.../gpiostandby_5F00_LP_5F00_CC2652R7_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.out

    您能否尝试此固件以及上述其他设置来查看是否获得相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用外部硬件和固件。 我已拔下 XDS110旁边的所有跳线。 3.3V 和 GND 连接到硬件。

    如果我运行1s、5s 或10s、则没有很大的差异。 如果它是"错误的",那么它是相对一致的。 您是否多次尝试从电路板上断开和连接 USB 电缆并进行测量?

    我会使用您的 FW 进行试用、并提供结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过多次从电路板断开 USB 电缆并将其连接以进行测量

    我在单个 EnergyTrace 会话中尝试了该方法(只能打开该工具一次、然后使其保持打开状态)。

    我看到的平均功耗与我之前的回复中相同。

    另外、重新连接 USB 时、会有一个 LED 指示灯。 该指示灯最初应为稳定的绿色、然后在短时间内切换为红色一段时间后、保持稳定的绿色状态。 在 EnergyTrace 中开始任何测量之前、请确保已完成此序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我进行一次 USB 连接并运行测量多次、我也会得到几乎相同的结果。

    连接 USB 后、LED 在几秒钟后呈绿色。 没有切换红色... 我这里有两个具有相同行为的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我执行一次 USB 连接并运行测量多次,我也得到几乎相同的结果。

    这适用于我的 FW 吗?

    连接 USB 后,LED 指示灯在几秒钟后呈绿色。 没有切换红色... 我在这里有两个具有相同行为的板。

    此处的红色切换选项应该表示主机(例如运行 CCS/EnergyTrace 的 PC)正在检测到电路板。 也许在你这边,它在你的 机器上发生得足够快,红色的 LED 切换是不可能的。
    在任何情况下、您似乎都可以将 FW 加载到电路板并运行 EnergyTrace、因此这一点可能是不相关的。