This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SysConfig 中的两个 Tx 功率条目之间有何差异?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1417647/cc2340r5-what-is-the-difference-between-the-two-tx-power-entries-in-sysconfig

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 专家。

我还有两个有关设置 TX 功率的问题。

问题1. syscfg 中的两个 Tx 功率条目之间有何差异?

请看下面两张图片。

图1。

图2。  

(我已通过以下链接了解图2的内容。)

问题2.  将"Advertisement Parameters"(图2)中的"Tx Power"设置为"Controller will select the Tx power"(控制器将选择 Tx 功率)时、我能否获得简要的操作指南?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ari Seo,

    感谢您的咨询。

    1. 第一个 TX 功率设置配置了每种模式(广播和连接)下使用的 TX 功率。 在第二个中、仅配置/修改广播 TX 功率。
    2. 本节中的步骤2提供了有关配置的信息。 优化低功耗蓝牙功耗

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我来举一个例子。

    如果我将默认 Tx 功率设置为2dBm、并将广播 TX 功率设置为8dBm、
    广播 Tx 功率将以8dBm 运行、连接 Tx 功率将以2dBm 运行。

    对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ari Seo,

    这是一个想法。 您也可以通过在 CCS 中使用 Energytrace 对此进行仔细检查、并了解在建立连接后 Tx 功率如何降低(可以通过 SimpleLink Connect 应用程序将手机用作中央设备)。

    BR、

    David。