Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
您好、TI 专家。
我还有两个有关设置 TX 功率的问题。
问题1. syscfg 中的两个 Tx 功率条目之间有何差异?
请看下面两张图片。

图1。

图2。
(我已通过以下链接了解图2的内容。)
问题2. 将"Advertisement Parameters"(图2)中的"Tx Power"设置为"Controller will select the Tx power"(控制器将选择 Tx 功率)时、我能否获得简要的操作指南?
谢谢你。