This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:SysConfig 构建错误

Guru**** 2849670 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, TMS320F2800135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483445/tms320f2800135-sysconfig-build-error

器件型号:TMS320F2800135
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

参数'--product'无效:未找到名为"C2000WARE"且版本为"5.04.00.00"的产品

以下是我在创建新 SysConfig 文件时收到的错误:

****构建项目结束的配置调试****

"C:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 8 all -O

构建文件:"../epwm_3_ph.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/sysconfig_1.23.0/sysconfig_cli.bat --脚本"C:/Users/Admin/workspace_135/END/EPWM_3_ph.syscfg -o "syscfg"-- compiler ccs

用法:
CLI [-o.

][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p. ][-r ][--treatWarningsAsErrors][--quiet -q]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享您正在使用的 SysConfig 文件? 看起来 CCS 无法找到 C2000Ware 产品。  

    您能否共享工程属性、特别是 为工程约定的 SysConfig 选项?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问题已经解决、这是由于某种路径不匹配、我更正了这一问题、现在当我尝试在 TMS320F2800135上运行这个项目时、它向我显示了这个调试错误、所以我可以帮助我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看不到任何调试错误。  看起来它已经加载了二进制文件并运行到 main()。  您可以进一步运行代码、看看它是否起作用。

    在加载后有一个选项"Autorun to main"、因此代码已经在 main 执行和停止

    此致

    Siddharth