This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:最大输入电流

Guru**** 2758445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484914/tms320f280049c-q1-maximum-input-current

器件型号:TMS320F280049C-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs:

您可以帮助检查 以下引脚的最大输入电流吗?  如果输入电流达到45A、是否存在风险?

谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

     如果输入电流达到45A 是否存在风险?

    这是一个拼写错误吗?  

    粘贴以下数据表规格。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、这是客户描述的误解。 45A 在处理后转换为电压信号并输入到 ADC 引脚。  

    因此、最大输入电流为20mA。  如果输入超过20mA、F280049会发生什么情况? 它是否会复位或损坏芯片?

    谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia

    如果输入超过20mA、F280049将会发生什么情况? 它会重置还是会损坏芯片?[/QUOT]

    芯片将损坏。

    另请参阅中的注释、最大持续电流为2mA。

    此致、

    Ben Collier