This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:FSI 延迟线- PVT 变化

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484092/tms320f280039c-fsi-delay-line---pvt-variation

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我需要补偿 TMS320F280039C 的 FSI 接口、并想了解更多有关 FSI 延迟元件的信息。

所有延迟元件的最小和最大延迟时间相对较远。 例如、所有 Rx 延迟元件的范围均介于10ns 和30ns 之间。 这种变化是仅来自于制造工艺、还是受到电压和/或温度的影响?

是否有任何有关延迟元件 PVT 变化的信息?

提前感谢您。

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    信号延迟是由系统级元件引入的、例如信号缓冲器、铁氧体磁珠、隔离器等 、或电路板延迟(例如不均匀的布线长度、长电缆长度等)。

    FSI 接收器模块在每个外部信号输入上都有一条可编程延迟线路:RXCLK、RXD0和 RXD1。 延迟元件会在相应线路上引入延迟。 这有助于调整系统引入的信号延迟。

    若要获取更多见解、请参阅以下内容:

    《快速串行接口(FSI)偏斜补偿》

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Susmitha:

    我在问题中提到的正是每个外部信号输入上的这些可编程延迟线路。

    感谢您分享这份文档、我已经知道这份应用报告。  

    让我们看看 第188页的数据表 SPRSP61C:

    由于最小和最大延迟补偿范围很宽、并且缺少有关测试参数(电压容差、温度)的信息、因此我需要应用有关 PVT 变化(过程、电压、温度)的更多数据:

    是否对延迟线的电压进行了补偿?

    延迟线的温度是否得到了补偿?

    如果没有温度和电压补偿、电压和温度的变化对这些值有何影响?

    使用的标准偏差特性是什么? 什么标准差对应于指定的最大值和最小值? 3 Σ、6 Σ 等等?

    提前感谢您。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我正在与这里的其他专家进行核实。我会很快回复您。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    表中显示的数字是最坏情况下的最小/最大数字...它们不会高于/低于该值。 遗憾的是、没有变化图可以显示这一点。

    谢谢!

    Susmitha