This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:同步 ePWM 脉冲的上升沿

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487291/tms320f28379d-synchronizing-the-rising-edge-of-the-epwm-pulse

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 EPWM1A 和 EPWM2A 之间同步 EPWM 脉冲的上升沿。 现在他们是90度,但我需要他们是0deg。 我相信这些就是实现我想要的目标、但通过遵循这些目标我无法成功实现同步。

EPWM1A 和 EPWM2A 的示波器屏幕截图类似这样。 它们相隔90度、我需要它们保持0度。

需要采用哪些设置来同步所述的 ePWM? 如有必要、我可以提供反馈代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现代码中有另一个地方覆盖了设置。 我已将其注释掉、现在它能按预期运行。