This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:为 ADC 提供基准电压(带/不带电压跟随器和电源引脚)

Guru**** 2955400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487152/tms320f28379d-reference-voltage-to-adc-with-without-voltage-followers-and-power-supply-pins

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的专家:

Im 开发定制 F28379D 电路板、我参考的参考设计是 launchpad F28379D。 提供给微控制器的基准电压为3V、由基准 IC (REF5030)生成。 此电压通过各自的电压跟随器连接到 VREFHIA 和 VREFHIB。 您是否建议将 REF5030输出直接连接到微控制器引脚。

其次、VDDIO (1.2)、VDD (3.3)、VDDOSC (3.3V)等引脚通过 LC 滤波器连接到各自的电源。 我是否可以将所有引脚耦合在一起并连接到相应的单个电源(1.2和3.3V)?
我正在使用 LDO 而不是开关电源、那么您是否也建议对 LDO 采取相同的做法?

谢谢!

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh 您好!

    建议在 LaunchPad 上完成该过程。 添加电压跟随器是为了改善安全性和提供保护、而在每个引脚上添加 LC 滤波器是为了提高抗噪性。 如果不这样做、则会使 MCU 引脚受到的保护更少、电路噪声更大。