This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:SPLL_1PH_Sogi_run 不起作用

Guru**** 2537420 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480902/tms320f2800137-spll_1ph_sogi_run-does-not-work

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:PMP2338.

工具与软件:

您好!  

我现在从事1.3kW GaN 图腾柱 PFC +电机逆变器参考设计的 PFC 软件、DSP 是 F2800137。

当我尝试运行交流闭合电流环路(施加55VAC/50Hz)时、我找到了 SPLL_1PH_SOGI_RUN ()无法计算正确的 FC1PHTTPL_spll1、因此 PFC1PHTTPL_acSine 无法更新、因为 PFCC1PHTTPL_acSine 是 PFC 软件用于更改状态机 PFC1PHTTPL_PWM 状态的关键数据、因此无法生成闭环状态。PFC1PHTTPL_Swap_Swac_state.enum 无法显示电流。  

请参阅以下代码和表达式屏幕截图。

   PFC1PHTTPL_HAL_toggleProfilingGPIO2 ();

   SPLL_1PH_SOGI_RUN (&PFC1PHTTPL_spll1、PFC1PHTTPL_vACMeas_pu);

   PFC1PHTTPL_spll_since=PFC1PHTTPL_spll1.sine;

  PFC1PHTTPL_spl_cosine=PFC1PHTTPL_spll1.cosine

您可以帮助查看并检查原因吗?

谢谢

此致

海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、你好

    对反应晚了表示歉意。  

    我无法访问代码、因为我找不到参考设计 TADA-010282。 我可以建议遵循 pmp23338。 本设计使用  SPLL_1PH_SOGI_RUN 函数来确定交流输入的角度。  

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔