This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:通用电机控制 SCI 支持

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488601/launchxl-f28p65x-universal-motor-control-sci-support

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

大家好、我正在尝试添加 SCI 支持、以便通过 USB 为移植的通用电机控制实验室传输电机控制数据。 我已经按照为 F28p65x Launchpad 提供的 SCI 回送示例设置了 SCI。 我一直卡在这里显示的函数中(第923行)

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢!  

Tyler Hawkins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    是否尝试测试电机控制项目中的回送功能? 根据 所需应用的说明、应在设置期间禁用环回。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    我将尝试在 ISR 结束时启用对 USB 的写入、以便每个5000 ISR 计数都通过 USB 发送数据。

    谢谢!  

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够解决我的问题。 感谢您的支持