This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H85x 上的 eQEP 引脚在哪里?

Guru**** 2601305 points
Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487656/f29h850tu-where-are-the-eqep-pins-on-the-f29h85x

部件号:F29H850TU

工具与软件:

您好!

我想在 F29H850TU 上布放 eQEP、而且没有发现任何指示灯指明它们的位置。

通常、它们显示在引脚分配表中。
TMS320F28P650的示例:

使用 F29H85x 数据表、该表中的任何位置都没有提及"QEP"。

两款器件都有2类 eQEP、因此我不怀疑有主要区别。

这两个文档都显示 eQEP 信号是通过 GPIO 多路复用器发出的:

在 GPIO 多路复用器文档中、似乎没有特别提到 eQEP、这意味着它"只需要选择另一个外设"。
我在数据表和 TRM 中找不到任何内容。

F29H850TU 上的 EQEPx_INDEX、EQEPx_A 和 EQEPx_B 引脚在哪里??

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TRM 中发现了这个问题:

    似乎有一种方法可以通过输入 X-BAR 将 GPIO 连接到 eQEP。

    我对这方面并不熟悉、但我的理解是、任何 GPIO 都可以分配给任何 XBAR 信号、然后分配给外设。

    例如、可以通过将 INPUTSELECT_33 寄存器设置为"12"将 GPIO12分配给 XBAR 输入33。
    由于 XBAR 输入33连接到 EQEP1_A、因此初始化 EQEP1将从该处获取输入。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    这是一个需要更新的文字错误。 除了 GPIO 多路复用器、您必须参考这些输入的 INPUTXBAR 表。

    INPUTXBAR 33-56将具有 eQEP 的输入、可以来自任何 GPIO。

    感谢您提醒我们注意这一点。

    此致!

    Ryan Ma