工具与软件:
您好!
我遵循了一个资源 来测试 EtherCAT、特别是遵循 CPU1 Echoback 解决方案示例。 我将使用 TwinCAT 作为资源建议。 我必须指出一点、我可以在 TwinCAT 上看到处理数据映射、但每次扫描后出现它时、它都显示出器件从 SAFEOP 变为 OP 时出现的错误

为了便于参考、我使用 SSC 5.12、因为文档说这是唯一支持的版本。 此外、我还将 controlCARD 用于 F28388D。

我已开始调试、想看看是否能弄清楚器件无法进入 OP 模式的原因、但在进入太远之前我决定联系您
另一个问题:在我调试期间、我正在点击状态机中的 TwinCAT、我不确定这是不是导致了我的问题、但突然、我无法再从 TwinCAT 或 SOem 检测到 EtherCAT 器件。 最终、我将以太网电缆移到另一个插槽上、情况似乎再次正常工作、因此我想这可能是某些硬件问题、或者设备处于奇怪的状态、我似乎无法修复。 想了解您对此的想法、看看人们以前是否有过此问题。
谢谢!
Antonio