This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TZ 配置问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492196/tms320f28p650dk-tz-configuration-issue

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好、专家

客户当前正在从377D 切换到 P65型号。 377D 和 P65之间的 TZ (触发区)配置有所不同。 客户需要4通道 TZ 配置。 这种配置是否可行? 此外、是否提供了任何相关的配置示例或参考例程?

GPIO82 INV1_OC 逆变器1过流信号  1 过流 触发后  输出 一个 电平 信号
GPIO83 INV2_OC 逆变器 2过流信号  2 过流 触发后  输出 一个 电平 信号
GPIO28 INV3_OC 逆变器 3过流信号  3 过流 触发后  输出 一个 电平 信号
GPIO29 INV4_OC 逆变器 4过流信号 Axis  4  Overcurrent 触发后、  输出 一个 电平 信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    从377D 到 P65、对于跳闸区域、配置都是相同的寄存器。 路由一些额外的 TZ 信号、例如 CAPEVT 和 TRIPOUT。 但是、大多数配置是相同的。

    此致!

    Ryan Ma