This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:未安装 powerSUITE、但处于发现路径中

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492449/c2000ware-digitalpower-sdk-powersuite-not-installed-but-in-a-discovery-path

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITEcontrolSUITE

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 CCS 中打开 powerSUITE。 controlSUITE 包含在产品发现路径中、但 powerSUITE 未作为已安装产品列出。 有人知道如何解决这个问题、或者告诉我可以在哪里获得帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalon:

    这是 powerSUITE 的默认行为、因为 powerSUITE 元数据不位于 CCS 识别所需的 SDK 的默认目录中。 不过、尽管如此、您应该仍然能够很好地导入任何 powerSUITE 项目规格。 如果您在使用 powerSUITE 时遇到问题、请告知我。

    此致!

    Sen Wang