工具与软件:
你好 Ibukun
我再回到 CM 中的 ECC 错误问题、本主题中已经介绍了该问题:
ECC 错误出现问题已有一段时间。 但是、电流构建会再次发生、这是一个非常大的问题。
如果闪存 ECC 错误发生并且寄存器中有一个地址 CM_FLASH_ECC_REGS UNC_ERR_ADDR_LOW 或 UNC_ERR_ADDR_HIGH 指向 cram 的引脚、我们现在忽略该错误。 然后不再触发复位、但系统会跳回、固件继续运行。
现在、您要问的问题是该假设是否正确:如果发生闪存 ECC 错误并且其中一个 CM_FLASH_ECC_REGS UNC_ERR_ADDR_LOW 或 UNC_ERR_ADDR_HIGH 寄存器包含一个指向 cram 的值、可以忽略 ECC 错误。
这个问题对我们来说并不是唯一的问题。 其他论坛条目也对此进行了介绍。 我们现在迫切需要一个解决办法。
此致
Simon