This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ACIM - FWC 只在一个方向上

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489772/tms320f280025-acim---fwc-only-in-one-direction

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

您好!

我将 MotorControl SDK v5.0.2与 ACIM 电机搭配使用的通用电机控制示例。 现在它似乎工作正常,预期有一个问题的 FWC。  

FWC 似乎只在正向速度方向工作、它增加了反向的磁性电流。 这是一个错误吗? 当我执行以下操作时、它会起作用、

但我不确定 MTPA 是否仍然有效:

在 motor1_drive.c 中(使用 IsRef 的 fabsf 而不是直接使用 IsRef 似乎可以解决该问题):

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个错误、感谢您报告!

    此致、
    Jason Osborn