This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 未按预期频繁触发

Guru**** 2591470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490495/tms320f28379d-adc-not-triggering-as-frequent-as-expected

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我有一个可产生 PWM (黄色通道)的微控制器。 我的目标是每当 PWM 信号变为高电平时触发 ADC 读取。
我正在使用外部 GPIO (XINT2)来触发 ADC 读取。

紫色通道显示 ADC 何时触发。

PWM 信号打开1ms、关闭25ms。

从示波器可以看出、ADC 触发每75ms 发生一次(信号上3个)。 我希望每25ms 触发一次。 有人能告诉我什么错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    根据上文所述内容、您可以将同一事件与 PWM 动作限定器用于高输出配置、从而触发 ISR、在此期间、您将确认 ADC 中断并读取 ADC 值。

    此致、

    Masoud