This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-PLD-EVM:F29H859电机控制应用 SOM、符合 ISO13849标准

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490355/f29h85x-som-evm-f29h859-motor-control-application-pld-as-per-iso13849

器件型号:F29H85X-EVM SOM
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

您好!

我们想使用 F29H859 C2000 F29处理器开发一种电机控制器、该处理器可以驱动两个用于牵引的交流电机和一个用于泵应用的电机(可以是交流或直流电机(BLDC、PMSM、ACIM))。  

您是否有可用于这些应用的软件库、处理器的性能是否足以满足此用例?

此外、我们希望我们的系统实现符合 ISO 13849的 PLd。

我们将使用 TPS653860 PMIC。

我们能否通过 TPS653860和 F29H859直接根据 ISO 13849实现 PLD、或者我们是否需要额外的 MCU 作为测试设备?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有进展?

    我之前提到过 F29H859 、但我们决定使用 F29H850。

    此外、我们可以使用 AM236P4而非 F29H850。

    我在 以下 链接中找到了一个用于比较 AM236P4和 F29H850的表。

    AM263P4提供了用于功能安全的软件诊断证书、但 F29却找不到。 正如我在问题中提到的、最终产品将是驱动三个电机的安全系统。

    此外、AM263P4需要外部闪存。 与 F29相比、这是否会影响其性能?

     PWM 模块和"Capture"模块是否有差异?

    您能否说明一下、 AM236P4 和 F29H850在我们的应用中有哪些其他优缺点?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Egemen:

    功能安全概念详情仅可与 NDA 共享。 请联系您当地的 TI 销售办事处、以建立 NDA 并获得支持。

    F29H85x 器件仍处于认证流程中、一旦证书和安全手册可用、我们将在 TI.com 上发布。

    在 TI ASM 器件中、PWM 模块用于 PWM 输出、电容主要设计用于输入测量。

    谢谢。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    您能谈谈 MCU 的性能吗? 哪一种更适合我们的应用(例如 PWM 类型等)

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    这两款器件都非常适合2个牵引电机+ 1个泵电机控制的用例。 在进行选择时、您可能需要考虑的一些关键方面包括存储器和接口。  

    F29可支持 EtherCAT 和 CAN FD、而 AM263P4可在其基础上支持 PROFINET、EtherNet/IP、千兆位以太网。

    Han