工具与软件:
大家好、
这是我的第一个 TI 论坛、寻求帮助。
我将使用 TMS320F2800156进行 LIN 从模式通信
在进行 LIN 一致性测试的信号注入测试时、我 遇到了一些问题。
不仅无法检测字节间的位错误、还无法检测正常数据字节的位错误。
字节间检测的所有位错误都失败。
数据字节(字节7~8)位错误检测失败。
需要特别注意的是、虽然传递了字节1~6的位错误、但这是因为我在软件中添加了 Rx 数据和 Tx 数据的比较。
如果我只判断位错误标志、 也会发现字节1~6的位错误、但停止位错误除外。(我的意思是位错误标志可以识别停止位错误、这就是可以检测到所有停止位错误的原因)。
下图显示了我的 MCU 设置和测试结果。
期待您的帮助、谢谢!