Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的专家:
我有一个使用 F28386D 作为 MCU 的定制电路板。 SCI GPIO 引脚连接到 RS -485收发器 ADM2865EBRNZ。
我使用了示例"sci_ex3_echoback"来测试 SCI 函数。 但是、我调试代码时、会遇到 rxStatus 和 SCI_RXSTATUS_ERROR 条件下的示例。 正如我在寄存器中检查的那样、组帧错误标志(FE)的值为"1"。 这表明了程序停止的原因。
但是、我无法解释出现此错误的原因以及如何处理此问题?
请提供帮助。 提前感谢您!
此致、
Hoang。