This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:C2000微控制器论坛

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492254/tidm-hv-1ph-dcac-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DC2000WARE

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我使用的是 TIDM-HV-1PH-DCAC 参考设计、同时使用 C2000Ware Digital Power SDK 和 TMDSCNCD28379D 控制卡 (我正在运行电压源反向器 LCFltr_F2837x 示例)。 按照"电压源逆变器参考设计"(2020年3月修订)中提供的有关构建1设置、SDFM 感应、50Hz 频率和220V (RMS)输出电压的说明进行操作。 输出具有100欧姆电阻、未 进行硬件更改。  

我们遵循了 TIDM-HV-1PH-DCAC 用户指南中概述的步骤、最初、 boardStatus 显示  Status_No 可 通过将调制指数设置为0.5定期更新变量 guiVbus、guiVbus、guiVo 和 guio。  

在应用50V DC 后、guiVbus 最初读取49V、但突然降至零、boardStatus 变为 Status_Over contabs trip. 然后我们切换到了 基于 ADC 的感应(SW2和 SW3中的两个开关都位于右侧位置)、guiVbus 、guiVbus、guiVo 和 guiVo 的波动接近零。

我们还尝试将控制卡更改为 TMDSCNC280049C (voltageSourceInverterLCFltr_F28004x 示例)、但结果相同。

电路板中没有短路等故障。  

IDE 版本:12.7.1.

SDK 版本: 5.04.00.00


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satyanarayana:

    请分享随附图片的大屏幕照片。 这些内容是不可见的。

    您是否正在使用并网模式或电压源模式参考设计?

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawan、

    我们能够解决该问题、该问题与非隔离式探测有关、因为哪一个板载保险丝熔断。  

    我们能够在闭环 VSI 模式下测试电路板。  

    感谢您的答复  

    此致  

    Sathyanarayana.