This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:PWM 和外部 IO 输入处于相同频率时钟同步问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490435/tms320f280049c-pwm-and-external-io-input-at-the-same-frequency-clock-synchronization-issues

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户在 PWM 和输入时钟频率方面有问题、suscfg 如下所示。

此致

Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    请您提供有关该问题的更多详细信息吗? 波形1、2和3代表什么?客户正在尝试实现什么? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    我的客户端希望 GPIO 的输入信号作为 PWM 的同步源结果表明不同步

    此致

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    我将看一下并更新您的信息。 我假设逻辑分析仪上的波形2是 GPIO 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    是的、没错。 我可以得到任何回复吗?

    此致

    Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    很抱歉响应延迟。 我再次查看了查询、发现 PWM 配置有问题。 为了解决此问题、客户需要在 SysConfig 中启用相移负载并将其值至少设置为2、以考虑同步延迟。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Stevan D.