工具与软件:
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
1. 用户想知道为什么 DAC 的有效位是9.5位而不是像9位或10位这样的整数吗?
2.即使 DAC 的有效位是9.5位、用户仍然应该像 CMPSS DAC 那样需要将12位输入到寄存器中、但是只有输入的低10位才很重要。
对吗?
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
1. 用户想知道为什么 DAC 的有效位是9.5位而不是像9位或10位这样的整数吗?
2.即使 DAC 的有效位是9.5位、用户仍然应该像 CMPSS DAC 那样需要将12位输入到寄存器中、但是只有输入的低10位才很重要。
对吗?
韦恩
韦恩,虽然我找到一个人来帮助你解决这个问题,我可以给你一些答案。
有效位数: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_number_of_bits
它是根据 SINAD 计算的。 这就是您得到9.5的原因。
是的、您仍有一个12位数字可用于输入寄存器。 根据模拟电路和噪声、有效位数会有所不同。
ADC 也存在同样的概念。
嘿、Wayne、
很抱歉、我们未能及早为您提供答案。
1)如 NIMA 之前所述,ENOB 计算包括可能导致非整数值的小数部分。
有一个很棒的 TI 视频介绍了用于 ADC 的 ENOB、同样的概念也适用于 DAC。 有效位数的基础知识- YouTube
2)用户仍需要输入一个12位值、但只需输入10个 MSB ( 高10位 )时、LSB 会变得无效、因为噪声将对输出信号产生更大的影响、然后更改为2 lbs (较低的2位)。
此致、
Zackary Fleenor