This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:为什么 CMPSS_LITE 实例上有9.5位有效 DAC?

Guru**** 2591490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485848/tms320f2800137-why-is-9-5-bit-effective-dacs-on-cmpss_lite-instances

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

1. 用户想知道为什么 DAC 的有效位是9.5位而不是像9位或10位这样的整数吗?

2.即使  DAC 的有效位是9.5位、用户仍然应该像 CMPSS DAC 那样需要将12位输入到寄存器中、但是只有输入的低10位才很重要。

对吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hi champs、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,虽然我找到一个人来帮助你解决这个问题,我可以给你一些答案。

    有效位数: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_number_of_bits 

    它是根据 SINAD 计算的。 这就是您得到9.5的原因。  

    是的、您仍有一个12位数字可用于输入寄存器。 根据模拟电路和噪声、有效位数会有所不同。

    ADC 也存在同样的概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wayne、

    很抱歉、我们未能及早为您提供答案。

    1)如 NIMA 之前所述,ENOB 计算包括可能导致非整数值的小数部分。

    有一个很棒的 TI 视频介绍了用于 ADC 的 ENOB、同样的概念也适用于 DAC。  有效位数的基础知识- YouTube

    2)用户仍需要输入一个12位值、但只需输入10个 MSB ( 高10位 )时、LSB 会变得无效、因为噪声将对输出信号产生更大的影响、然后更改为2 lbs (较低的2位)。

    此致、

    Zackary Fleenor