主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、 C2000WARE
工具与软件:
您好!
实际上、我要为 LAUNCHXL-F280049C 板(TMS320F280049C-56RSH)使用 CAN 引导加载程序。
我使用的是 C2000Ware 5.04.00.00版本、其中具有用于另一个 F28003x 系列的 CAN 引导加载程序。
我还检查了 C2000Ware_5_04_00_00\utilities\flash_programmers\can_flash_programmer、自述文件部分中的此路径中没有运行 CAN 引导加载过程的详细 DIY 信息。
如果您有用于 TMS320F280049C-100RSH 或 TMS320F280049C-56RSH 的 CAN 引导加载程序 、这将对我的开发很有帮助。
我希望很快收到您的反馈。
谢谢你