This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C-56RSH

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485971/tms320f280049c-tms320f280049c-56rsh

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CC2000WARE

工具与软件:

您好!

实际上、我要为  LAUNCHXL-F280049C 板(TMS320F280049C-56RSH)使用 CAN 引导加载程序。
我使用的是 C2000Ware 5.04.00.00版本、其中具有用于另一个 F28003x 系列的 CAN 引导加载程序。  

我还检查了 C2000Ware_5_04_00_00\utilities\flash_programmers\can_flash_programmer、自述文件部分中的此路径中没有运行 CAN 引导加载过程的详细 DIY 信息。

如果您有用于 TMS320F280049C-100RSH 或 TMS320F280049C-56RSH 的 CAN 引导加载程序 、这将对我的开发很有帮助。

我希望很快收到您的反馈。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh:

    我们目前没有 F28004x 的 CAN 闪存内核示例、但您可以参考 该应用手册 以了解有关可用示例的详细信息。 如果您在开发自己的 F28004x CAN 引导加载程序时遇到任何具体问题或调试、我们很乐意提供帮助!

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    我参考了 F28004x CAN 引导加载程序数据表、我还测试了 F28003x CAN 引导加载程序内核示例并观察了 F28003x 的示例代码 flash_kernel_ex4_can_flash_kernel.c 中的以下点:

    1. 示例是针对 RAM 设计的、但我正在针对闪存进行修改。 我能够在配置闪存后找到 CPU1_FLASH.cmd 文件。

    2. 我正在尝试使用相同的 F28003x 代码通过将 F28004x 的配置修改为目标闪存来创建内核映像。 但是、链接器方面会遇到问题。 您能否就这一问题提供一些建议或指导、即使生成过程似乎是自动进行的?


    我希望很快就能收到来自 Skyler 的回复!
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibesh:

    在链接时、您会看到什么类型的问题? 您使用哪个链接器文件?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    我已尝试通过更新 CAN 引导加载程序内核文件的库并对4x 控制器进行必要的更改、将其从3倍转换为4倍。 但是、它无法完全转换为闪存内核。

    我还尝试了使用适用于 F28003x、F28P65x 和 F280015x 的 DCAN 示例工程。 如何针对 F20013x 调整这些参数? 虽然我能够根据4x 的数据表对其进行转换、但该转换适用于 F2800xxx 控制器、因此不适用于我的情况。

    您能否指导我设计软件 CAN 引导加载程序以及相关的手册或 API 文档?

    我希望很快收到您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh:

    是的、在移植示例时、您必须考虑这些器件之间的多种差异。 要考虑的主要差异是器件库(driverlib、闪存 API 等)和存储器映射。 遗憾的是、我们目前还没有定制 CAN 引导加载程序的分步设计指南。 一旦有了这份文档、我就会将它发送给您。

    您能否详细描述您面临的问题? 如果您提供具体信息、我将能够更有效地帮助您进行移植。

    此致、

    Skyler