This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:写入时 F280025PMSR_出错

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493369/tms320f280025-f280025pmsr_-error-occurred-while-writing

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

亲爱的大家好

我们 在写入 最近购买的 F280025PMSR 产品时报告错误。

请参阅错误消息的以下图片。

我们如何解决这个问题? 请给我们一些建议。

 

书写工具 : XDS100v3隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关步骤、请参阅本 JTAG 调试指南、特别是第4.1章。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    但是、我们在 今天与客户的会议上获悉 、在 测试的100个失败的 PC 中、他们仍有30个出现此错误消息。 这意味着70pcs 很好。

    您是否遇到过此类问题? 我们如何解决这一问题? 请提供任何解决方案。

    此致、

    太阳公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现此错误的原因可能有多种。

    1. 他们的电路板设置是什么?
    2. JTAG 调试探针与器件的距离有多远?
    3. 它们对每个器件使用相同的目标配置吗?
    4. TDI 和 TDO 是否在运行时用作 GPIO?
    5. 它们是否监控 XRSn 以确认其在启动期间变为高电平?

    此外、此处详细介绍了导致此错误的一些常见情况: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back

    此致!

    Matt