This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:有关下载 MCU 的可能性的问题

Guru**** 2590300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495467/c2000-gang-question-about-possibility-of-downloading-the-mcu

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的: 德克萨斯州员工

大家好。

这是来自 TESTOP 的具圣洙。

我想知道 C2000-Gang 工具是否可以下载该 MCU: TMS320F280039C

我们希望通过 dll 制作自己的程序和控制、并询问是否可行。

如果不可能、请告知我其他下载工具。

谢谢你。

TESTOP Co ., Ltd.
具圣洙(贾斯汀)
地址:韩国首尔市九区数码 ro 272号阪神信息技术大厦808RM (08389)
电话:+82-2-856-2100传真:+82-2-856-2296
电话:+82-10-6518-7963
Skype ID:kakaotalk ID:kaguzzimjin
微信 ID:jkjk1112 Whatsapp ID:+82-10-6518-7963
主页:www.testop.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TMS320F280039C 器件能够使用 C2000-GANG 进行编程。  

    下载该工具后、您可以将 MCU Type 设置为 Group 为 F28xx Piccolo、将器件设置为 TMS320F280039C

    谢谢。此致、

    Charles