Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我在使用 C2000Ware_5_04_00_00 SDK 时有疑问。
(示例位置: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\ethercat\f28p65x\examples\f28p65x_cpu1_echoback_solution)
我将使用 f28p65x_cpu1_echoback_solution 示例来测试 EtherCAT 从站的基本操作、我仅运行提供的示例、而无需对代码进行任何修改。
目前、我已确认它使用 TwinCAT 作为 EtherCAT 主站在 Operation 状态下运行。
重新启动电路板时、我正在监视 Operation 状态下的运行情况、但有时 EtherCAT 连接会失败、并会保持在 Init 状态。
该问题是否在基本示例中发生、是否进行了任何修改以解决该问题? 您能告诉我应该检查哪些方面吗?
谢谢。