This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:在 SysConfig 和 amp 中添加 TMS320F2800137 - 48PT 选项;从64PM 迁移

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496654/tms320f2800137-adding-tms320f2800137---48pt-option-in-sysconfig-migrating-from-64pm

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在尝试为创建一个工程 TMS320F2800137 (48PT) 封装、但在中 SysConfig 、仅限 64PM 选项可用。 请帮助我启用 48端口 选项是什么?

此外、我希望获得有关迁移我的现有的的指导 64PM 将基于-的代码添加到 48端口 封装。 具体而言:

  1. 中需要进行哪些更改 SysConfig

  2. 我该如何更新 引脚映射 GPIO 配置

  3. 中是否有任何关键差异 外设分配 或者 存储器配置 在64PM 和48PT 之间?

我使用的是 Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005和 C2000Ware_5_04_00_00

感谢您的帮助!

此致、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit

    您将会选中 SysConfig 中的48PT 选项、并告知您相关情况。  

    同时、可以从64PM 选项开始、然后使用 SysConfig 切换器件。  

    1.打开 SysConfig 文件  

    2.点击"Show Device View"  

    3.点击设备视图中的"SWITCH"按钮

    4.它将打开一个迁移对话框

    5.选择包装为48PT、然后单击确认

    6.这将把项目迁移到48Pt 设备。 单击显示问题以显示错误、这些错误主要与引脚映射有关  

    在64PM 上提供但在48 PT 封装上不可用的引脚

    7.修复错误警告并编译项目。  

    SysConfig 选项将更新为使用"48Pt"

    此致

    Siddharth